This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2301:反向电流和热插拔控制器 TPS2301

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2301, TPS25940, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433128/tps2301-reverse-current-and-hot-swap-controller-tps2301

器件型号:TPS2301
主题中讨论的其他器件: TPS25940TPS2663

工具与软件:

从应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snva673/snva673.pdf 反向电流可能是一个问题,特别是当从连接器断开装置,其中装置有一个大电容器.  

"热插拔控制器已成为许多电源前端的系统保护的热门选择。 它们通过提供浪涌电流保护、过压和欠压控制、电流限制和断路器功能来帮助提高可靠性。 但是、大多数热插拔控制器不提供任何反向电流(从负载到输入电源的电流)保护。 在固态硬盘(SSD)等许多应用中、在输入电源崩溃或移除时保持负载电容上存储的电荷至关重要。 在这些应用中、反向电流会导致负载电容产生不必要的能量损耗。 二极管可以轻松提供此功能、但在正向电流期间会消耗功率。 本文通过在标准热插拔配置中添加 FET 和低成本运算放大器、为反向电流问题提供了一种解决方案。"

这个问题是否可以通过 TPS2301得到解决、或者设计人员必须实施外部 保护电路来实现反向保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    反向电流保护所需的外部电路。

    我们集成了背对背 FET 电子保险丝、具有反向电流保护和热插拔功能。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我们集成了背对背 FET 电子保险丝、具有反向电流保护和热插拔功能。" Amrit、您好、可以更具体地谈谈器件型号、应用手册、其中介绍了您指的这种电子保险丝概念吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能指定您的系统要求以供我建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电动负载应用中的12V 热插拔控制器、典型的反向电流规格包括:

    • 反向电流检测阈值 :10 mA 至1A
    • 反向电流阻断响应时间 :< 10 µs
    • 脉冲容差 :在10 µs 和1 ms 之间的持续时间内高达2-5A
    • 连续反向阻断电压 :高达12V
    • 热保护 :如果反向电流导致过热,可选择关断

    这些规格有助于确保可靠地防止反向电流、尤其是电机产生的反向电流、同时实现安全热插拔并将对电源完整性的影响降至最低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    请还提及连续/标称负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标称持续电流为3.5安培

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以检查 TPS2663、TPS25940是否符合要求。