This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:关于过流电动机

Guru**** 2513295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436050/tps2640-about-overcurrent-behvier

器件型号:TPS2640

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在这里发现了一些问题。 我不能解释它。  能否提供您的建议?

原理图和波形如下所示。

试验条件。

原始电流限制设置为0.8A。 它是风扇电源作为输入应用。

下一步:客户故意阻止风扇开启、然后输入电流将增加。

从数据表中可以看出、如果 IO>ICB、计时器将计数4ms。

过流似乎未超过4ms。 为什么电压会下降?

Ch1 = Vo

Ch3 =风扇速度(频率发生器)

Ch4 =输入电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    你能回答吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我无法读取清晰附加的波形。

    每分频的输入电流值是多少。

    当 Vout 下降时、它是否会关闭风扇。 因为在最后一个后看不到风扇速度。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    输入电流为每分段500mA。 由于 Vo 压降、因此某些外部电路会检测到相应的电压、然后关闭风扇。

    因此、客户的问题是、为什么 Vo 下降、似乎不会发生过流事件? 谢谢  

    另一个问题是 、如果峰值电流达到设定值、计时器开始计数4ms。
    如果超过4ms、关闭 MOSFET  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    [报价 userid="454257" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436050/tps2640-about-overcurrent-behvier/5507362 #5507362"]另一个问题是 、如果峰值电流达到设定值、计时器开始计数4ms。
    如果超过4ms、关闭 MOSFET [/报价]

    是的、正确。 这是断路器操作。

    是否存在任何其他可能出现的故障? 您是否也能够证明 VIN 和 FLT 引脚。

    谢谢

    Amrit