This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:最短关断时间需要在硬件中进行配置

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436675/tps25947-minimal-off-time-need-to-configure-in-hw

器件型号:TPS25947

工具与软件:

我们在家用摄像头产品中使用了 TPS259474ARPWR、该器件由 USB 适配器供电。 SoC 所需的电源序列由 RC 滤波器控制。 我们具有的限制是、在器件运行之后、 在控制 RC 电路的电源序列中、对电容器进行放电大约需要250ms。 因此每次器件断电后、 我们都需要等待至少250ms 才能再次上电。   如果由于某些主要电源波动或任何其他原因而发生任何持续断电、则会导致 RC 时序和电源时序出现故障。

我们是否可以在 TPS25947电路中采取任何措施、以确保每次从输入电源到输出电源都有最低250ms 的延迟? 下面是我们的电路图、在该电路图中、如绿色所示、我曾尝试添加一个0.1uf 电容器、并从 VCC_5V_IN 稳定至 VCC_5V 稳定的延迟20ms。 你怎么看待这种情况? 您是否有其他方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    我会通过 EOD 来与您联系。

    此致、
    Arush