This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:DCDC 的频率选择

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436646/tps62442-q1-frequency-selection-of-dcdc

器件型号:TPS62442-Q1

工具与软件:

大家好、专家。

   如手册所示、我打算使用 TPS62442-Q1将5V 降压至1V、、将5V 转换为1V 的最高频率为2.67 MHz。

要启用 SSC 功能,我将 COMP 引脚连接到 VCC ,这是否意味着 SW 频率将达到2.47*(1+20%)= 2.96MHz>2.67Mhz?,这 可能会损坏此芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    因此、考虑到输出电压为1V、输入电压为5V、最短导通时间为75ns、最大开关频率可以为2.67MHz。

    因此、如果您希望启用 SSC、则开关频率在内部是固定的、即2.25MHz、最大 变化为20%(2.25MHz + 20%)、它通常在2.7 MHz 附近。 但对于最坏情况的计算、考虑到 SSC 导致的容差和最大频率变化、该值大约为2.97MHz。

    因此、我的建议是采用2MHz 的开关频率、这可以通过设置2来设置、在启用 SSC 时。 您可以使用 RCF 将 FSW 设置为2MHz。

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    感谢您的支持、如果我将 setiing2与3个22uF 输出电容器一起使用、 瞬态响应会降低吗?

    谢谢!

    Zhiyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    表中提到的值是最小有效电容、因此如果使用高于该值、则不会出现问题。

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Farheen:

    再次感谢您的支持!

    Zhiyao