This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2301:热插拔控制器过流逻辑

Guru**** 2556040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433127/tps2301-hot-swap-controller-over-current-logic

器件型号:TPS2301

工具与软件:

TPS2301的计时器电容和逻辑说明如下所述:

问题如下:如果通过串联功率电阻器进行过流检测时遇到瞬态事件的倍数、则计时器引脚处的每个瞬态放电电容器是否会有倍数、以便持续时间短的多个瞬态不会导致累积电荷、从而最终导致过流检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设系统位于线路5或线路12、在由计时器电容设置的持续时间内、在电流瞬态上随机发生的时间非常短但多个、但要短得多。 计时器电容是否会继续累积变化并最终导致过流情况? 或者在每个短暂的瞬态过流事件之后、它会放电并在下一个事件中重新开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    可在 ISET 和 ISENSE 之间放置一个电容器、这将为短瞬态脉冲引入消隐时间。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amrit。 您能否更具体地谈一谈电容器大小和特性、例如 TBDpf cap 可提供消隐时间 X usec。 电容器的选择是否还取决于通道1的 RIset1值? 是否还有任何描述这一点的应用手册? 最后、您仍然必须回答我的第二个 Q、即计时器电容器在何时以及如何发生电流瞬变时放电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    值将基于您不想被控制器检测到的噪声。

    它是 RC 时间常数。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Amit。 仍然不清楚说明。 是的、这是 RC 时间常数、但您建议将电容器放置在 ISET 和 ISense 引脚之间。 将决定 RC 时间常数的 R 是连接到 ISET 引脚的 R、或者原理图中还需要有另一个 R、这是正确的。 您能否发送一个简单的示意图/原理图、显示 TPS2301引脚 ISET 和 Isense 以及您为 RC 时间常数引用的 C 和 R。 另请参阅此问题的另一部分、了解如何以及何时重置计时器电容以实现过流检测;请参阅我的上述问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    请参阅上图。 这就像一个延迟、引入了内部电流感应、稍后才能进行检测。

    计时器电容器立即通过内部 GND 放电。 将其放电的时间。 电荷不会累积。

    请查看 TI.com 上具有热插拔功能的集成式 FET 电子保险丝

    谢谢  

    Amrit  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amrit

    这种解释很清楚。 然而,我有一个很难找到你提到的参考"FET 电子保险丝与热插拔功能". 相关的电荷累积主题。 您能不能为它提供一个链接吗? 谢谢

    TG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用集成式 FET 电子保险丝解决方案。

    www.ti.com/.../products.html