This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:IC 在更高温度下的行为不符合预期

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052, TPSI3052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429504/tpsi3052-q1-ic-not-behaving-as-expected-at-higher-temperature

器件型号:TPSI3052-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSI3052

工具与软件:

您好!  

我在我从" e2e.ti.com/.../tpsi3052-q1-request-for-simetrix-model""获得的仿真中使用 TPSI3052的 simetrix 模型

我确实注意到、在高温下仿真此模型时、输出节点'DRV'降至0V、即使使能线路被上拉也是如此。

   

在理解此模型行为时、我需要一些帮助。 这是有意  问题还是仅仅是模型问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sweshwaran、

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。 TPSI305x-Q1电源传输随温度变化、基本上会随温度升高而降低。  看起来在仿真中、驱动器(VDRV)正在达到下降 UVLO (VDDH_UV_F)并关闭。

    这是在以下情况下的预期结果:

    1. 具有 EN 且 时间超过器件功率传输能力的电阻负载
      或者
    2. 开关频率超过器件功率传输能力的容性负载


    您能否分享仿真电路进行确认?

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我已在 DRV 和 VSSS 之间连接了一个大电阻(约5k Ω)负载。 请参阅随附的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sweshwaran、

    感谢您的答复。 尝试将下拉电阻增加到100k 欧姆并移除 R3、除非您有意减慢栅极导通速度。 10nF 栅极电容看起来很大、MOSFET/IGBT 是否具有150nC 的总栅极电荷?  

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    将该下拉电阻增加到100千欧、它解决了我的问题。 这背后的原因到底是什么?    

    我的设计需要刻意减慢开启速度、是的、它需要泵送接近150nC 的栅极电荷。  

    谢谢、此致、

    Sweshwaran M.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    我们刚刚进行了观察、证明在100摄氏度前都可以正常工作、但一旦我将温度增加到100摄氏度以上、输出 DRV 节点就会下降。  在这里附加一个屏幕截图、请注意、 对于此仿真、下拉电阻已移除**。 (下拉为300千欧时的观察结果相同)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sweshwaran、

    感谢您的答复。 我们将研究一下仿真模型(我也在 PSPICE 中看到了这一点)。 我认为这不是真正的行为、因为没有下拉电阻器、10nF 电容器就没有放电路径。 栅极电阻器只应减慢开启速度、但负载电压最终应该会升高。 我们会在有解决方案时回复您。

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sweshwaran、

    我们将尝试在实验室中设置该值、并强制设置温度以证明器件上不会发生这种行为。 我们会 在几天内回复您。

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sweshwaran、

    很抱歉此处的延迟、设置此测试时协调设备出现一些问题。 请参见附加的有关 TPSI3052-Q1在105°C 处导通的信息、我们不会预计栅极电压在较高的温度下会随着时间的推移而衰减、因为无论温度如何、在 EN 变为低电平之前都没有放电路径。

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这必须意味着我对 Simetrix 模型的观察必须是一些模型问题。  

    无论如何、这回答了我的问题。

    谢谢你