This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:在保留电池 FET 时是否可以断开与 SYS 的输入连接?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436186/bq25820-can-i-remove-the-input-connection-to-sys-while-retaining-battery-fet

器件型号:BQ25820

工具与软件:

您好!  

是否可以移除系统的输入以便仅将电池或降压输出连接到系统? 我想保留电池 FET、以便在运输模式下将其关闭。  

如果有更好的建议可以处理6V 至50V 的输入电压、并以大约2A 的电流为单节 LiFePo4电池充电、请与我分享。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    BATFET 仅在移除适配器时开启、因此您可以执行此操作、但是、移除适配器后、系统将接通电池的电源。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    如果我不清楚,我道歉。 我的目标是保持交流适配器插入、同时保持 BAT FET 开启、从而允许系统供电。 我希望电池同时放电和充电。 是否可以通过调整设计来实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    我们无法以您所描述的方式控制 BATFET。 我唯一的建议是通过 MCU 或主机器件从外部控制 BATFET。

    此致、

    Christian。