This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:输出波形中的短路阶跃电压

Guru**** 2501385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436731/tps65131-q1-a-short-step-voltage-in-the-output-waveform

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65131

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

在我们的测试中、我们发现当 输入3.6V 电源(PERIF_SWR3V6)由 TPS65131升压至5.5V 输出(OLED-AVDD5V5)时、  输出波形中存在一个短暂的3.6V 电压阶跃。 电压阶跃将持续大约0.5ms、然后 输出 正常的5.5V。 波形如下图:

原理图如下:

您能帮助确认此波形是否正常吗?  是否有任何 改善这一问题的建议?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    此步骤符合预期、因为 AVDD 由升压转换器生成、因此在为器件上电时、输入电压将首先通过电感器和二极管到达输出侧、然后升压转换器将输出电压斜升至预设值。

    BR

    Patrick