This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610333:输入电压为1.5v、输出电压为3.3V 时的最佳效率

Guru**** 2562800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610333, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435369/tps610333-best-efficiency-when-vin-1-5v-vout-3-3v

器件型号:TPS610333
主题中讨论的其他器件: TPS61023

工具与软件:

你(们)好

我需要一个 boos IC、Vin:1.5V、Vout 3.3V、Tps610333是最佳解决方案吗?

最佳效率?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    遗憾的是、最小输入电压 TPS610333为1.8V、因此不支持1.5V VIN。

    我可以知道您的应用中的最大输出电流吗? 这样我才能向您推广最佳解决方案、谢谢。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50mA~60mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们建议使用 TPS61023。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan

    终端设备是仪表、所以我们使用1.5v AA 电池供电、最小电压为0.9V、当 VIN 低于0.9V 时、您是否有效率图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    遗憾的是、当 VIN 低于0.9V 时、我们没有有关效率的数据。

    您可以首先参考 WEBENCH 工具中的仿真数据、但最好是使用基于我们的 EVM 的测试来获取准确的效率数据。

    webench.ti.com/.../select

    此致、

    Nathan