This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:效率数据

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435097/bq25750-efficiency-data

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

我们的客户希望查看 BQ25750在 L=6.8uH、Vin=20V、VBUS=24V 条件下的效率数据作为其设计参考。

如果您有的话、您能分享一下该效率数据吗?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toshiro、

    感谢您耐心等待。 明天我将向您提供这些信息。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toshiro、

    通常、我们无法获得此类效率数据、但巧合的是、我们在这些条件下获得了测试数据。

    该电路采用 SiR188LDP 开关 FET 和 CMLB135T-6R8MS 电感器进行了测试。 fsw 为350kHz。 栅极驱动电源由 REGN 提供。

    这是同一图像的放大版本、它会以较低的电流削减数据。

    使用5V 或7V 的外部栅极驱动器可以进一步提高效率。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    非常感谢您提供效率数据。 这很有帮助。 我是否能够理解、 这是20V 输入电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toshiro、

    谢谢注意到这个。 我应该在图中指定这一点。

    是的、这是采用20V 输入电压时的情况。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    非常感谢您的帮助。 这有助于我们的客户通过参考该效率数据来开发其设计。  

    此致、