This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603-Q1:设计建议

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66410-Q1, LM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435149/lm53603-q1-design-suggestions

器件型号:LM53603-Q1
主题中讨论的其他器件:LM53603、LMQ66410-Q1

工具与软件:

在 LM53603 EVM 的设计中、Vin 有三个10uF 电容器、Vout 有三个22uF 电容器。 由于 PCBA 空间有限和我的应用要求(Vin=9V、Vout=3.3V、Imax=Vout 300mA)、是否可以移除 Vin 上的两个10uF 电容器和 Vout 上的两个22uF 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

    数据表建议输入端的有效电容至少为15uF (第9.2.1.2.3节)。 它还建议输出的有效电容至少为42uF (第9.2.1.2.2节)。  在您的应用中若小于这些值、可能会导致设计不稳定、并且需要进一步进行基准测试、以验证输出电容/输入电容的这些降低是否仍可产生可接受的特性(负载瞬态要求、稳定性)。 您可以利用前馈电容器进一步优化这些特性、但 TI 不能保证具有比数据表中所列电容更低的输入和输出电容的应用的性能。

    我已经开始了一个 webench 设计、以帮助您开始评估修改是否 可行: webench.ti.com/.../SDP.cgi这应该帮助您仿真主要考虑因素(相位裕度、输出纹波、交叉频率)、并确定它们是否适合您的设计。

    如果您发现 此器件仍然太难安装在您的系统中、 我可以推荐 LMQ66410-Q1。 该器件 包含集成输入旁路电容器、并且封装尺寸较小、因此占用空间要小得多、同时仍能够满足您的电源要求。

    谢谢!

    Joshua Austria.