This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:当电池电压低于最低系统电压时、开关模式转换器将 SYS 保持在最低系统电压之上、没有外部电源可以这样做?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436175/bq25895-when-the-battery-falls-below-the-minimum-system-voltage-switch-mode-converter-keeps-sys-above-the-minimum-system-voltage-no-external-power-could-do-that

器件型号:BQ25895

工具与软件:

您好!

我们使用带8000mA 锂电池的 BQ25895。 我们需要一种解决方案、例如当没有外部电源且锂电池电压低于"最小系统电压"时、SYS 应能够输出高于最小系统电压的电压。  查看手册和 SYS 的介绍、"BAT 和 SYS 之间连接了内部 BATFET。 当电池电压降至最低系统电压以下时、开关模式转换器会使 SYS 保持在最低系统电压以上。 将20uF 的电容靠近 SYS 引脚连接"、我们知道有这样的功能。 但在实际测试中、我们没有看到 SYS 电压升高、而是只测量了与电池电压基本相同的电压。 如何理解此函数? 这是否意味着 VBUS 具有外部电源、而该 SYS 输出的电压将高于 电池电压

请支持并感谢您的登录!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有。 仅当存在有效 VBUS 时、最小系统电压才适用。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。谢谢!