This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:LM5025A 电路问题

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A, LM5025AEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434126/lm5025a-lm5025a-circuit-issue

器件型号:LM5025A

工具与软件:

您好!

我想了解 LM5025A 的 CS1和 CS2电路的设计情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS1用于逐周期电流限制、CS2用于断续模式、因此需要确定要生成逐周期电流限制的电流和断续模式。 然后调整电阻器值以获得达到阈值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所以、电流检测变压器的匝数比设置为100:1、以防止 CS1和 CS2超过额定电压0.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    100:1用于帮助将电流转换到适当的范围、从而有助于使电阻器设计使电压与每个 CS1和 CS2的阈值兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    然后、我想知道如何计算 R3至 R7的电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、确定要触发 CS1的电流和要触发 CS2的电流。 然后将此电流除以100、然后乘以除以一个电阻器值后的电流、获得 CS1和 CS2阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    然后、我可否询问您是否知道 LM5025AEVAL 上的 CS1和 CS2的触发电流设置是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户指南给出了答案。 它的 CS2设置为与33A 负载电流相对应。 然后、您可以进行计算、以根据 EVM 电路查找 CS1设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问一下、在您先前乘以电阻值时、您指的是哪个电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS1的 EVM 的 R3和 R4。 CS2的分压器为 R6和 R7。 您需要首先将33A 转换到初级侧、然后计算 CS1和 CS2。

    您可以使用以下 LM5025A 设计计算器进行设计。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-dQGlmGWwXo/01.00.00.00/sluc655.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我计算的 CS2电压仍然非常不正确。 您能告诉我在哪里犯了个错误吗? 当次级侧为33A 时、初级侧为3.03A。

    (3.03A/100)* R2*(R7/R6+R7)=39.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R3//R4在您的计算中确实显示了、为什么是 R2。

    33A 是您需要使用峰值电流的平均值。

    但是、大误差应该是 R3//R4、而不是在您的计算中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正确的计算方法吗?

    (4.28A/100)*(R2//R3//R4//(R6+R7))*(R6/R6+R7)=0.046V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (4.28A/100)*(R2//R3//R4)* R6/(R6+R7)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算结果仍然是0.046V、但值似乎不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻值是由于漏电尖峰和电容器电荷而经过基准调谐的值。 此外、在高压线路输入电压可提供相同的33A 平均电流时、由于占空比不同、峰值电流将比低压线路高得多。 这些将使计算值与工作台实际情况之间产生差异。 计算过程正确。 您可以遵循该操作、但需要进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    分子不应该是 R6/(R6+R7)中的 R7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、需要更正为 R7/(R6+R7)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现了其他一些问题。

    为何使用电流感应变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与使用电流检测电阻器相比、它有助于降低功率损耗。