This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:与电池深度放电和 BMS 行为有关

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435395/bq40z80-related-to-deep-discharge-of-battery-and-bms-behaviour

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的先生:

我们使用您的 BQ40Z80芯片设计了定制的 BMS 板、采用6S 配置、每节电池能够充电至4.2V 的最大电压、放电至2.2V。 主席先生、我对电池放电及电池充电系统的行为有若干疑问、希望各位作出澄清。 假设最初我的所有电池都充电至4V、从而产生一个24V 的电池组。 由于电池本身具有小功能、假设电池一直在放电 、我的其中一个电池被深度放电至接近0v 的某个位置。 所以,在这种情况下,当我通过使用直流电源施加更高的电压给电池充电,并在 BQ studio 上观察它显示了错误的电压值大约65534 mV (是否有可能显示这个值)。  当我再次刷新 BMS 时、它显示的值是正确的。 这种情况怎么会发生? 由于其固件存储在其闪存中、因此即使 BMS 切断电源、它仍应寄存器保留之前的值。 然后、当深度放电已通电的 BMS 为通过电源设置的电压为0V 的电池充电时、它们如何显示垃圾值。

其闪存是否可能被损坏?  

在 BQstudio 中显示等效于65534mV 的错误电压值的可能原因是什么? 何时会发生这种情况?

正在等待您的回复、


谢谢、此致、
Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    是否可以为其中一个读取不良的器件共享.srec 文件以及用于器件刷新的文件?  

    另外、请共享一个错误电压读数的日志文件。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    实际上、我还没有记录坏读文件、也不知道之前使用了哪个固件来刷写电池组。 同时、 由于我的器件与 BQstudio 无法正常通信、因此无法提取固件。

    主席先生、我现在面对另一个与我的第二次 BMS 有关的问题、请大家看看。 如下所示为与之相关的信息。

    在其中一个电池组中、我可以使用 BQstudio 与电池组内的电池进行通信、但无法为电池充电。 我在下面附上了我的 BMS 中存在的日志和 srec 文件、供您参考。 如果您有任何疑问、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../BMS_5F00_Failure_5F00_0811-_2800_1_2900_.loge2e.ti.com/.../16-jul.zip

    谢谢、此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    感谢发送日志文件、我看到 FET_EN 已用于允许监测计控制 CHG 和 DSG FET。 您能否确认目前尝试通过感测电阻的电流大小以及该值是否大于 CHG Current Threshold? 如果充电电流不大于此值、则将不允许充电通过。

    实际上、我还没有获取读错文件的日志、也不知道之前使用了哪个固件来刷写电池组。 同时、 由于我的器件与 BQstudio 无法正常通信、因此无法提取固件。

    是否可以在上电时观察器件的 TS1引脚以查看此时电量监测计所处的状态?

    此致、

    Anthony