This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1、UCC28950-Q1、UCC28951、UCC28950

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431496/ucc28951-q1-ucc28951-q1-ucc28950-q1-ucc28951-ucc28950

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

您好!

我想设计一个具有以下规格的隔离式 DC-DC 转换器:

  • 输入电压:  16-90 V 直流
  • 输出电压:  48 V 直流
  • 输出电流最大值:  30A

使用 TI Webench 电源设计器、我输入了自己的输入内容、得到了原理图。 我下载了仿真电路、按照 Webench 的建议创建了原理图。 但是、它无法按预期工作。 当我调节负载电阻时、我的输出电压会改变。

下面随附了仿真结果。 我已在仿真中自行进行了所有可能的更改、但无论负载变化如何、仍然无法获得恒定的输出电压。

谢谢e2e.ti.com/.../Simulation-for-Constant-48VDC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道您的变压器匝数比是否已关闭。  您能否仔细 对比一下 WebEx 的 建议?

    您可能需要使用应用手册和 Excel 设计工具检查设计。

    单击以下链接可转到应用手册、其中介绍了使用 UCC28951的分步设计过程。  您可以在应用手册中找到指向 Excel 设计工具的链接。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike O:

    感谢您的快速响应、但您能指导我如何在变压器关闭时启用变压器匝数比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个拼写错误。  我是指 Webench、而不是 Webex。

    Webench 设计应该会根据您的设计要求为您提供变压器匝数比。

    您 需要检查此匝数比与在 Tina 模型中输入的匝数比。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好、我将更新所有详细信息、交叉验证所有内容、然后向您反馈结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您让我知道。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、大家好、晚上好。 我已经在结尾处重新检查了所有内容并根据计算结果进行了必要的更改、但仍然无法按预期正常工作。  请查看仿真 file.e2e.ti.com/.../16V-to-48V-converter TINA。tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享您的 Excel 文件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、请找到包含 Tina 文件设计和 Excel 工作表设计的压缩文件 calculations.e2e.ti.com/.../16V-to-48V-converter.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送文件、我会在有机会时进行审阅。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在努力、今天将尽力给你一个答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、当然! 我也热切期望48V 输出的工作电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图和 Excel 文件、并添加了以下注释。

    1.我查看了 Excel 工具、建议您使用0.22的变压器匝数比。  在 Tina 原理图中、变压器匝数比为1。  这样就无法实现输出电压。  我建议将其更改为1。

    2. Excel 也建议您使用电流感应电阻器1并输入48.7欧姆。  在 TINA 原理图中、您确实使用了1.06欧姆。

    >我认为你需要在 Excel 中正确设置这个,以重新检查和重置你的补偿。

    纠正这些问题后、可以根据需要重新运行仿真并进行调试。  Excel 工具是根据下面的应用手册 slua560创建的。  此信息可帮助您调试和审阅设计以及转发结果。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已根据从 TI 收到的 MATCAD 文件进行了所有更改、该文件附在 zip 文件中。 我还进行了所需的更改并检查了每个电阻器值、按照计算结果进行输入。 此外、我还附上了瞬态响应后获得的波形的屏幕截图。

    但是、我仍然无法使用1.6欧姆负载获得30A 电流的48V 输出。 请访问 it.e2e.ti.com/.../Design-for-the-48VDC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../48V-output-Correction.zip

    尊敬的先生:

    输出电容器的最大工作电压为12V、因此可防止输出电压超过12V。 将输出电容器电压更改为100V 后、器件开始正确运行。 但我已将误差放大器同相引脚(EA+)设置为2.5V、以便当输出电压达到48V 时、反相引脚(EA-)的电压不应超过2.5V。 遗憾的是、它最高到了4V。 您能给我讲一讲为什么输出超过48V 吗? 我附上了一个 zip 文件供您参考、其中包含 TINA 文件以及输入电压16V 和90V 的输出波形截图。 在波形中、VF1是(EA-)引脚上的电压、电流上升至30A 以上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的仿真文件、您的反馈电容器看起来很小。  您可能需要检查补偿。

    我还看到补偿电容器(C3、C4)上具有初始电压。  这可能会导致您的设计过冲。  

    当我观察你们的仿真时、输出电压很高并且在衰减。   我会尝试先将 vales 重置为零伏、以查看仿真是否有所改善。

    此致、