This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:访问安全资源

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435532/bq76952evm-access-to-secure-resources

器件型号:BQ76952EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ76952

工具与软件:

查看访问权限申请通常需要多长时间才能确保资源的安全?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel:

    该主题适用于 BQ769x2、但我们仅收到了 BQ7X61X 评估和设计文件夹请求。 您是打算请求对这些资源或 BQ769x2的资源的访问权限吗?

    复审访问申请所需的时间可能会有所不同、具体取决于是否存在保密协议、以及需要手动复审的其他因素。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我可以直接联系到谁吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel:

    如果您要访问 BQ76952 EVM 设计文件、它们已经在 EVM 页面(BQ76952EVM 评估板|德州仪器 TI.com)上列出。

    此致、
    Alexis