This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:建议使用的电感器器件型号

Guru**** 2635605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436131/lmr51450-inductor-part-number-recommendation

器件型号:LMR51450

工具与软件:

您好! 我们计划使用 LMR51450FNDRRR 通过24V 电源为高达4A 的可变负载提供12V 电压。 您能为我们推荐电感器器件型号吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:

    我开始了一个 webench 设计。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    电感器的电感在很大程度上取决于开关频率。

    对于电感器供应商、我们设计的许多 EVM 都使用 Wurth 和 Coilcraft 电感器。 也有其他优秀的供应商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Marshall。

    我们又收到一个问题。 我们在数据表中找不到 EN 引脚下拉(稳压器关闭)时稳压器(SW 引脚)输出会发生什么情况。 SW 是否将处于高阻抗状态? 接地? 拉至 Vin?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、Francisco。

    当 EN 为低电平时、SW 将具有高阻抗。