This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:关于 bq7694202的 IIC 参数问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435402/bq76942-about-the-iic-parameter-problem-of-bq7694202

器件型号:BQ76942
Thread 中讨论的其他器件: BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我还向您询问过 bq76942的 IIC 问题、如链接:中所示

BQ76942:关于 bq76942的 IIC 参数问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

您回答说这可能是 MCU 问题。 我们单独检查了 MCU。 在不连接任何从设备的情况下、我们发现 MCU IIC 的 STOP 信号 STO 的延迟约为680ns、符合要求。 虽然这是非常极端的、但也满足 STO 600ns 要求。

为了验证差异、我们在同一 PCBA 上用 bq7695202芯片替换了 bq7694202、仅在软件中修改了寄存器的 Vcell 模式、而无需进行任何其他更改。 我们发现 IIC 的 STO 约为660ns。 这很奇怪、因为 bq76942的 STO 使用相同的程序和相同的 PCBA 进行测试时只有400ns、即使时序是从 SDA 和 SCL 的起始位置开始、也只有560us、远不能满足规范的最低600ns 要求。

这让我感到非常困惑。 从目前的调查看来、这是 bq76942芯片的问题、但是它的 STO 规格至少为600ns。 你能解释一下吗?  期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    感谢您共享波形。 您能否尝试使用 A-B-A 交换方法来进行交叉检查? 最好查看这种情况是否仍出现在另一个工作正常的电路板上。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    所有 MCU+bq76942 PCBA 板的 IIC 波形 STO 延迟不满足600ns 标准、只需将 bq7694202替换为 bq7695202、并且不会改变其他情况。 IIC 波形 STO 延迟符合600ns 标准、约650ns。
    同时、该 MCU 的 IIC 波形 STO 标准延迟约为800ns、非常接近 AFE 的最低标准600ns。 我想知道的是、bq76942和 bq76952芯片内部的 IIC 引脚是否有任何差异? 它可能会导致这种情况。 您能帮助检查一下吗?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    芯片内部的 IIC 引脚之间没有差异。 您能否在不同的工作板上使用相同的 BQ7694202以查看是否仍然存在?  

    此致、
    Alexis