Thread 中讨论的其他器件: BQ76952
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我还向您询问过 bq76942的 IIC 问题、如链接:中所示
BQ76942:关于 bq76942的 IIC 参数问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
您回答说这可能是 MCU 问题。 我们单独检查了 MCU。 在不连接任何从设备的情况下、我们发现 MCU IIC 的 STOP 信号 STO 的延迟约为680ns、符合要求。 虽然这是非常极端的、但也满足 STO 600ns 要求。

为了验证差异、我们在同一 PCBA 上用 bq7695202芯片替换了 bq7694202、仅在软件中修改了寄存器的 Vcell 模式、而无需进行任何其他更改。 我们发现 IIC 的 STO 约为660ns。 这很奇怪、因为 bq76942的 STO 使用相同的程序和相同的 PCBA 进行测试时只有400ns、即使时序是从 SDA 和 SCL 的起始位置开始、也只有560us、远不能满足规范的最低600ns 要求。



这让我感到非常困惑。 从目前的调查看来、这是 bq76942芯片的问题、但是它的 STO 规格至少为600ns。 你能解释一下吗? 期待您的回复。