This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:ΔV 近期的镍氢电池充电器没有 μ C 检测功能来停止充电?

Guru**** 2529040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002, BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435105/bq25172-why-recent-nimh-battery-chargers-do-not-have-the-v-detection-function-to-stop-charging

器件型号:BQ25172
Thread 中讨论的其他器件:BQ2002

工具与软件:

嗨、团队:

该器件不 ΔV 检测 μ C 和停止充电的功能。

虽然 BQ2002等器件具有此功能、

ΔV 的镍氢电池充电器没有 μ C 检测功能来停止充电、这有什么原因吗?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kyohei

    BQ2002系列器件使用  ΔV μ H 和 ΔT μ F。  它们是具有更高充电电流(通常为1C)的快速充电控制器。  这一电流量可能会很大。

    BQ25172将以较低的电流充电、它针对电池备份解决方案。  电荷基于计时器、通常为 C/4或更低的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的答复。

    我了解这个函数。

    谢谢!

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我还有一个问题。

    您是否有计划开发新的快速充电电池充电器 IC 来替代 BQ2002?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kyohei

    请勿直接更换。

    没有与 BQ2002类似的器件在工作中。