This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843A22:更改外部同步时的动态性能

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843A22, LMZ31710, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436719/tpsm843a22-dynamic-performace-when-change-external-sync

器件型号:TPSM843A22
主题中讨论的其他器件: LMZ31710TPS54824

工具与软件:

您好、专家:

 我看到 TPSM843A22可以支持将内部时钟切换到外部同步、 我希望知道在切换到 外部同步或切换到内部时钟时动态性能如何、您是否有一些测试结果?  

 我知道 TPSM843A22是比 LMZ31710更好的一代产品 、对于 LMZ31710 "不建议从 CLK 模式切换回 RT 模式、因为内部 开关频率在恢复至 RT 电阻器(RRT)设置的开关频率之前先降至100kHz" 我想问 TPSM843A22有哪些变化、为什么 TPSM843A22可以支持开关、我需要向客户推广此信息。  

 此外、TPSM843A22只能支持 五种可选的杆式开关频率:500kHz、750kHz、1 MHz、1.5 MHz 和2.2 MHz、 对吧? 不支持 任何支持500-2.2M、的外部频率、如600kHz。

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    图7-3显示了自由运行以同步到自由运行的 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm843a22.pdf#page=14

    LMZ31710具有 PLL、而 TPSM843A22没有 PLL。   

    在 TPSM843A22上、外部 SYNC 信号必须处于内部开关频率的+/- 20%范围内、才能实现 SYNC 运行。   

    如果缺少外部 SYNC 信号、内部时钟将立即接管。   要使用外部时钟以600kHz 的频率进行切换、请使用750kHz 的 FSEL 设置。  

    表7.2显示了在第13页 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm843a22.pdf#page=14上 的外部同步频率范围为400kHz 至2640kHz。  

    为了减小器件尺寸、可使用更少的引脚进行配置、引脚必须具有多功能、例如 TPSM843A22上的 MSEL (CL、补偿、软启动)。  

    为了具有多功能引脚、需要进行引脚搭接、以便引脚上的特定电阻器值可调整多种设置。   

    TPSM843A22使用引脚搭接方法来选择开关频率、因为引脚搭接解码电路用于 MSEL。  

     LMZ31710 必须检测 RT/CLK 引脚上的外部信号才能切换到 SYNC 信号并切换回内部时钟、PLL 必须转换到100kHz 才能切换。    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmz31710.pdf#page=22

    由于客户对 LMZ31710方法的反馈、TPS54824具有较新一代的 RT/CLK PLL 电路、该电路在10us 信号丢失后切换。