This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023

Guru**** 2502545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436269/lm5023-lm5023

器件型号:LM5023

工具与软件:

e2e.ti.com/.../12V5A-LM5023-B66229_5F00_87HE.pdf

上面电路中在5A 电流下的纹波大约为200mVpp、空载时为92mVpp。 负载调节效果非常好、低于0.5%。
如何将纹波降低到至少1%或120mVpp?
如果增加电容、调节将停止正常工作;如果插入电感也是如此。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高频输出纹波电压通常是由通过电容器等效串联电阻的交流电流的 i*R 压降引起的。

    有几种方法可以减少这种纹波。

    1.选择具有较低 ESR 的输出电容器

    2.并联输出电容器以降低 ESR 纹波。

    在当前设计中、您可能需要使用两个输出电容器而不是一个。  我只需将另一个电容器与您的设计中的电流电容器并联、其值和器件型号相同。  这应该会将输出纹波电压从200mV 减半至100mV。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、