This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD23382F4:尺寸 NG

Guru**** 2693315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421615/csd23382f4-dimension-ng

器件型号:CSD23382F4

工具与软件:

您好!

我撰写本文的目的是带来我们现在面临的维度 NG 的问题、并 寻求 德州仪器(TI)团队的建议。 为了方便您参考、我们的团队在用两个样本测量了三个器件的尺寸 NG。 我们用于测量尺寸的机器是 Pricis-VMG450及其视频测量软件 Measuremind。 通过软件,我们通常绘制两条线并测量它们之间的间隙以找到尺寸。 有关测量的详细信息、请参阅下图和下表。

 

 

开关损耗

标称(mm)

稳压容差

尺寸(mm)

测量尺寸(样本1)(mm)

测量尺寸(样本2)(mm)

LSL

USL

1.

0.15.

0.01.

0.14.

0.16.

0.1588

0.1609 (NG)

2.

0.25

0.01.

0.24.

0.26.

0.2615 (NG)

0.2662 (NG)

3.

0.25

0.01.

0.24.

0.26.

0.2522.

0.2627 (NG)

 

我们希望获得德州仪器(TI)团队的支持、并就以下问题获取建议:

  1. 这些尺寸 NG 是否视为正常或异常?
  2. 这些尺寸 NG 是否会影响部件的功能?
  3. 我们是否采用正确的方法进行测量? 如果我们使用错误的方法来测量尺寸、请更正我们。

 

谢谢、此致、

天啊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheah、

    感谢您联系我们,我需要联系一些包装人员,并会尽快回复您。

    非常感谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheah、

    我已联系我们的封装专家、他们有几个问题我们希望您尽可能回答、然后我们才能回答您的问题:

    1. 这些功能是在晶圆级别完成的、因此同一晶圆内不太可能有不同的值、换言之、所有器件都将失败或通过、这与您在表格中给出的测量结果不同
      1. 您能否提供您在表格中展示的器件的批号或 TI 批次追踪代码、它们是一个批次还是不同的批次? 然后、我们可以检查特定的内部数据、以查看是否存在问题。
    2. 您描述测量的方式似乎取决于用户、并且不是自动的。
      1. 如果是手动测量、是否仅执行一次?
      2. 您能否重复测量以了解测量的可重复性?
    3. 我们无法定义您应该在自己的流程中使用的设备、但您能否仔细检查校准情况并确保软件和设备是最新的。
      1. 我们之所以说这是您提到的设备、根据规格、分辨率为0.001mm、但您的数字报告为0.0001mm
      2. 我们不知道您是否有此设备的增强版本、其分辨率比标准 VMG-450型号的分辨率高10倍。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    很抱歉这么晚才回复。

    1.此器件的批号为9827876CL9。 它们都在一个批次中。  

    2.我们已经完成了三次测量。 每个测量值 几乎相同。

    3.我们使用的设备和软件已经过校准,并且是最新的。 实际上、所有测量的值都是以 mm 为单位的6位小数。我想这可能是因为我们使用的软件能够支持6位小数的测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheah:

    Chris 今天不在办公室。 感谢您提供最新信息。 此尺寸问题是否导致将器件装配到客户的电路板上出现问题? 我们将审查并在 Chris 下周回来时与您联系。

    谢谢!

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们尚未 在电路板上实施此器件、因为在我们的传入检查中发现此问题。 器件的整体尺寸处于规格范围内、但占用空间的尺寸大于数据表中的规格。 因此、我们担心、如果我们将器件组装到电路板上、此尺寸的维度 NG 将影响该器件的功能。因此、我在此写信向德州仪器(TI)的专业技术人员寻求建议。  

    谢谢你。

    此致、

    天啊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheah、

    很抱歉、我们无法在系统中找到此9827876CL9、您可以将包装盒上的发货标签照片发送给我们吗、以便我们查看制造详细信息。 或您可以提供的有关此批次的任何其他信息。

    谢谢

    克里斯...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这是该批次的标签。

      

    非常感谢

    天啊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheah、

    谢谢您,我们会尽快调查并回复您

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheah:

    对于延迟、我们深表歉意。 我们仍在等待工厂提供更多信息、一旦获得这些信息、我们将立即为您提供更新信息。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris 和 John、

    是否有工厂提供的任何更新?

    谢谢!

    天啊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheah:

    我们仍在努力获取数据。 如果客户遵循 PCB 布局和模板设计建议、则在将这些器件放置和焊接到 PCB 上时应该没有问题。 尺寸变化不应导致任何可靠性问题。 下面是 FemtoFET SMT 指南链接。 TI 已交付大量此类器件、但尚未出现由于封装尺寸变化而导致的问题。 一旦有数据要共享、我们将立即向您更新。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slra003

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris 和 John、

    已经通过了2周。 您是否有要更新和分享给我们的数据?

    谢谢!

    天啊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheah:

    我再次对这一问题需要多长时间才能解决表示歉意。 在单个 FET 芯片上无法测量焊盘尺寸。 可焊接焊盘尺寸由0.25μm 周围的晶圆制造厂的容差控制。 TI 发现这些焊盘不太可能超出规格、并且可能存在测量问题。 正如前面所述、如果遵循数据表和 FemtoFET SMT 指南中建议的 PCB 焊盘布局和丝印板开口、那么将这些器件组装到 PCB 上应该不会遇到问题。 如果您想进一步寻求帮助、则可以完成标准质量退货流程并联系您当地的 TI 质量部门和/或使用以下链接。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    谢谢!

    John