This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17506Q5A:该器件能否与 LTC4365I 配合使用

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17506Q5A, CSD13202Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436747/csd17506q5a-can-this-part-be-used-with-ltc4365i

器件型号:CSD17506Q5A
主题中讨论的其他器件: CSD13202Q2

工具与软件:

你(们)好

请告知我们该器件是否可与 LTC4365IDDB#TRMPBF 一起用于5V 输入电压。 LTC 数据表中的推荐器件如下所示、但该器件已停产。 我在 LTspice 中使用 CSD17506Q5A 进行了仿真、发现它适合10A 负载。 我已经附加了仿真的图像。 请告知我们、我们是否可以将该 TI MOSFET 用于5V 的输入电压和10A 的消耗电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、

    感谢您的咨询。 对于该应用、您应该选择具有 VGS≤3V 规定的 Rds (on)的 FET。 这是因为 LTC4365I 数据表中 Vin = Vout = 5V 时的最小指定栅极驱动电压= 3V。 CSD17506Q5A 的 Rds (on)在 VGS = 4.5V 和 VGS = 10V 时指定、在该应用中可能无法正常工作。 您应该考虑 采用2x2mm SON 封装的2个 CSD13202Q2、12V FET。 VGS = 3V、ID = 10A 且 T = 75°C 时、每个 FET 估计的导通损耗约为1.2W。 此器件的绝对最大值 VGS =+/-8V、您需要确保不超过绝对最大值 VGS、否则 FET 可能会损坏。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用