This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:TO-220的安装条件和手动焊接

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429188/lm317a-mounting-condition-and-hand-soldering-of-to-220

器件型号:LM317A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我对 TO-220的安装有疑问。

在下面的 E2E 博文中、我发现 B 侧的安装没有问题(请参阅随附的)。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425610/lm317a-mounting-of-to-220

我还有两个问题。

1) 安装条件 (时间、温度等)是否相同、无论安装在 A 侧还是 B 侧?

2) 2) 是否为此器件建议手工焊接? 如果是、请告诉我条件(时间、温度等)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    我已经联系了一些人、希望他们可以帮助回答这个问题。 我会在收到回复时通知您。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    很抱歉耽误你的时间。 根据 IPC-A-610、3类产品存在连接器主体接触连接板的问题、因为它可能会阻止焊料流动。 请参见下文。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    感谢您的答复。

    此产品(TO-220)属于哪个类别?

    从哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    我认为3级产品是指符合  IPC-A-610 3级标准的最终产品。

    此致、

    Nick