This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:平均限值

Guru**** 1863640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436231/bq25792-averaging-limit

器件型号:BQ25792

工具与软件:

BQ25792可在16位 ADC 上启用均值计算。

假设它会保留运行中的总数和样本计数、并由此生成平均值。 在这种情况下、它将受到运行总数的存储容量和样本计数的限制。

如果正确、您能告诉我这些存储容量是什么吗? 如果不能、您能给我讲一讲它是如何工作的来了解限制的吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    它是 (当前寄存器值+新采样)/2。  没有存储器。   

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。 因此、在禁用 ADC_AVG_INIT 后、这是否执行(IIR 响应):

    新寄存器值=(旧寄存器值+新采样)/2

    如果启用 ADC_AVG_INIT、则第一个寄存器值=首次采样、那么随后是否如上所述?

    (编辑为启用/禁用交换)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果 ADC_AVG_INIT 和单次触发操作= 1、则 ADC 会进行2次新的测量并对其一起取平均值。  

    如果 ADC_AVG_INIT 处于连续模式、则第一次测量值为½实际测量值。

    此致、

    Jeff