This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63635-Q1:设计审查

Guru**** 1860850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63635-Q1, LMR43610-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436679/lm63635-q1-design-review

器件型号:LM63635-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LMR43610-Q1

工具与软件:

尊敬的先生:

我们已为通过电源适配器处理28伏输入的应用选择了 LM63635DQPWPRQ1降压转换器。 我已选择开关频率为400kHz、输出电感值为10uH。 我已附上原理图 pdf 供您参考、请查看并告诉我我的设计是否正确。 我的输出负载在3.3V 下运行、消耗大约700 mA 的电流。 您能否请检查我的设计所选的组件值和所有值是否正确。 正如我的 IC 所说的输出电流为3.25A、但我的负载消耗700mA 电流。 我的效率会降低吗?  

正在等待您的响应、

谢谢、此致、
Shubhame2e.ti.com/.../0647.Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    我复查了原理图、没发现任何明显的问题。  

    您是否担心此器件的额定电流为3.25A、但您的负载仅为700 mA、因此不是您输出电流范围的最佳器件? 我们的器件将针对 不同负载条件下的效率进行优化。 1A 或2A 器件可能会在您较低的负载下具有更高的效率。

    例如、LM63635-Q1数据表在类似负载条件下(VIN = 24V、VOUT = 3.3V、400kHz、700 mA)的近似效率约为88%。 另一方面、对于 LMR43610-Q1、数据表 在类似负载条件下 (VIN = 24V、VOUT = 3.3V、400kHz、700 mA)的近似效率为92.5%。 LMR43610-Q1是一款1A 器件、设计用于在1A 附近负载下实现出色效率  

    谢谢!

    Joshua Austria.