This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 CSP 和 CSN 引脚元件?

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923655, TPS923652, TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438236/faq-how-to-design-the-csp-and-csn-pin-components-for-tps923655-tps923654-tps923653-tps923652

主题中讨论的其他器件:TPS923652TPS923653、TPS923654、TPS923655

如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 CSP 和 CSN 引脚元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照以下两个图示(一个用于升压连接、另一个用于降压-升压连接)设计 CSP 和 CSN 元件。 您应该注意两点:  

    •  CSn 线路上连接100Ω 电阻:这是必要的。 它的封装不应小于0603。
    • CSP 和 CSN 引脚之间的1nF 电容器:是可选的、用于噪声滤除。 将其放置在靠近 PCB 上 CSP 和 CSN 引脚的位置。