This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730D 原理图审阅

Guru**** 2514515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434510/tps25730-tps25730d-schematic-review

器件型号:TPS25730

工具与软件:

我们正在设计采用 TPS25730D PD 控制器的电力输送系统、用于 Type C 连接器20V 直流输入。

我们在 E2E 支持论坛上找到了检查清单、并让其参考以在原理图上实施项目、请帮助查看它。  

e2e.ti.com/.../TPS25730D_5F00_sch_5F00_rev_5F00_1101.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在明天由 EOB 完成您的审核、然后会向您进行更新。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    您是否完成了原理图审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了原理图的右下部分外、其他一切看起来都很好。 为什么 GPIO 输出连接到 LDO_3V3和 GND? 或者我是否缺少"请勿填充"符号?

    此致、

    Conner