工具与软件:
主题: 利用 PSpice for TI 评估 LMG3422R030集成式 GaN FET 所需的帮助
尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
我目前使用 PSpice for TI 来分析 LMG3422R030集成式 GaN FET 的特征。 但是、在遵循为评估板提供的指南时、我遇到了一些问题。
根据说明、建议在 LDO 的5V 引脚(引脚编号53)上使用0.22 µF 电容器。 但是、当我连接该电容器时、器件无法正常工作。 开始时、我观察到电流值非常高、大约在千安范围内、逐渐降至零、并且我没有观察到任何开关操作。 另一方面、当我使用53号引脚接地的电阻器时、会进行开关操作。
此外、我已经尝试修改 RDRV 引脚上的电阻、以观察压摆率的潜在变化、但我没有看到这些调整对压摆率有任何影响。 您能否就这些问题提供指导、并说明 RDRV 引脚在控制压摆率方面的预期作用?
感谢您的帮助以及提供的宝贵工具和资源。 我期待您对解决这些问题的深入了解。


下面是我在引脚53与接地之间使用电阻时的结果