This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88584Q5DC:用于顶部冷却的散热焊盘

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD88584Q5DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437821/csd88584q5dc-thermal-pad-for-top-cooling

器件型号:CSD88584Q5DC

工具与软件:

您好!

我有一个带有 CSD88584Q5DC MOSFET 的 PCB、我计划对外壳实施顶部冷却。 顶部外露散热片上似乎有一层焊料、使表面不均匀。 您能否确认是否向顶部外露散热片上施加了焊料? 此外、为了实现有效的热传递、您建议使用多厚的散热焊盘?

此致

C é line

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 C é line:

    感谢您关注 TI FET。 CSD88584Q5DC 上的外露散热片具有雾锡镀层。 一款 TI 参考设计使用了 Laird Technologies 的 TIM、链接如下。 还有更多散热器和 TIM 选项可供选择。

    https://www.laird.com/sites/default/files/2022-11/THR-DS-Tpcm%20580%20Data%20Sheet%20.pdf

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、John

    问题在于、考虑到外露散热片上存在镀锡、为了确保与 CSD88584Q5DC 顶部有良好的散热连接、散热焊盘所需的厚度。

    此致

    C é line

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 C é line:

    我查看了 CSD88584Q5DC 数据表、在第15页的第6.1.2节中、它建议使用额定总厚度为0.229mm 的 Bergquist Sil Pad 980。 我将包含一个指向下面数据表的链接。 TI 未规定散热焊盘的厚度。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    https://www.mouser.com/datasheet/2/48/BERGQUIST_SIL_PAD_TSP_1680_en_GL-3433160.pdf

    谢谢!

    John