This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:使用 LM3481的反激式转换器 TINA 仿真

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433943/lm3481-tina-simulation-of-flyback-converter-using-lm3481

器件型号:LM3481

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 LM3481设计反激式转换器、以根据以下文档: https://www.ti.com/lit/an/snva761a/snva761a.pdf?ts LM3481=1730747987937&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我按照所有说明进行了操作、现在我正在尝试在 TINA 中对这个电路进行仿真。 使用相同的组件、我无法实现相同的12V 输出电压和2A 输出电流。

我附上了瞬态仿真原理图和结果的图片。 我还附加了我的 TINA 文件。

以前在论坛上发布了一个类似的问题、但没有得到充分答复。

TINA 电路:

瞬态分析结果:



文件:
e2e.ti.com/.../6153.LM3481_5F00_test.TSCe2e.ti.com/.../8228.p_5F00_v10p10.TSMe2e.ti.com/.../8228.BAS16W.TSMe2e.ti.com/.../2843.transformer12.TSM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vanja:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    器件似乎正在进行开关操作、但 占空比太低、无法升高输出电压。
    您能否检查 COMP 和 ISEN 的波形并在 us 时间范围内进行放大?

    此参数将显示器件是触发过流保护还是其他占空比限制。
    如果器件显示振荡或仍处于最短导通时间开关状态、您还可以放大驱动器信号。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niklas、

    感谢您的 答复。

    这些是我 从 COMP、DR 和 ISEN 的300u 范围瞬态分析中获得的信号。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vanja:

    感谢您分享仿真。
    因此 ISEN 信号没有问题、不会触发 OCP。 我更关心的是 COMP 引脚信号、该信号似乎保持低电平并导致占空比较小。 这可能与该设计中使用的光耦合器模型有关。

    我在原理图中没有看到任何问题。 实际上、这个应用与我们的 LM3481反激式 EVM 完全相同、您可以在此处找到:
    https://www.ti.com/tool/LM3481-FLYBACKEVM
    MSFET 和变压器等一些元件不同、但所有电阻器和电容器值都是相同的。

    尽管我们的产品页面上仍然有一些在线 TINA 模型、但我们会尝试向用户推送 PSpice for TI 模型。
    TINA 模型不再更新、此处我们的调试支持相当有限。
    因此、另一种选择是在 PSpice for TI 中检查同一原理图并测试设计是否具有更好的性能。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我能够在 PSpice 工具中对电路进行仿真。

    还向在仿真此电路时可能会遇到类似问题的其他工程师提供了一个提示:我通过以下链接使用了 LM3481未加密 PSpice 瞬态模型(修订版 D):
    www.ti.com/.../LM3481。在所有可用的型号中、这一款最适合我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vanja:

    感谢您的反馈并为其他工程师留下笔记。
    非常感谢。

    此致、
    Niklas