This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:保护充电器免受电池反向连接的影响

Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438033/bq25306-protecting-charger-from-reverse-battery-connection

器件型号:BQ25306

工具与软件:

尊敬的专家:

客户希望提供电池充电器 BQ25306保护。 已找到 应用手册、但仅保护由电池供电的负载。

计划按如下方式进行设计:

如果这样不起作用、您能否使用 BQ25306为此应用推荐一种设计?

下面是相关要求。

输入:USB 提供5V 电压
2节锂离子电池 BTY、充电电流= 2/3A  
4.2V BTY 最大电压  

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    反向电流/电池保护电路的  您可以参考 www.ti.com/.../slva139.pdf。

    如果应用上的建议无法满足您的预期、请提交有关 电池反极性保护的新主题。 电池保护团队应该可以提供帮助。  

    谢谢!

    宁。