This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:LM25149是否还需要外部 EMI 滤波器及其内置 EMI 滤波器?

Guru**** 2506915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438315/lm25149-q1-does-lm25149-need-an-external-emi-filter-also-with-its-in-built-emi-filter

器件型号:LM25149-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM25149

工具与软件:

LM25149数据表表明、外部差模输入滤波器尺寸可减小50%。 这意味着... 是否需要外部 EMI 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、通常情况下、此器件的目标设计会实现一个与器件输入串联的差分 EMI 滤波器、以符合 CE 标准。 该器件的集成式有源 EMI 滤波器可减小设计中可选外部 EMI 滤波器的尺寸。