This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:输入 MOSFET

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438389/bq25798-input-mosfet

器件型号:BQ25798

工具与软件:

尊敬的团队 E2E 设计支持部门:

1.请说明 ACFET 和 RBFET 如何协同工作、因为应用图中 NMOS 的标称方向是漏极到源极两个 MOSFET 源极相互连接、ACFET 漏极是输入、RBFET 漏极是输出。

首先、ACDRV 在栅极上提供电压、因此 ACFET 物理工作正常地将漏极传输到源极、但 RBFET 如何从源极传输到漏极。

2. ACDRV 引脚的输出电压是多少。

3.反射时需要将保护二极管连接到输入端。 与 ACFET 和 RBFET 密切相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    ACDRVx 电压=栅极电压比在 VACx =漏极处检测到的电压高5V。 启动时、两个源电压均为零、因此开启、因为 ACDRVx 高于输入电压。

    此致、

    Jeff