This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:关于过压的一些问题

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7921, TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433703/tps54821-some-question-about-overvoltage

器件型号:TPS54821
Thread 中讨论的其他器件:AFE7921

工具与软件:

您好!

   我们使用了 TPS54821为 AFE7921上电、但在我复位 AFE7921后、电压将会下降。 AFE7921上电必须遵循上电序列、数据表建议使用电源正常来控制下一步电源使能。

我们发现在我复位 AFE7921时、第二步功耗会下降、而第一步电源正常下降

请参见下文

我还发现、当我重置负载时、第一步功率增大、以便在运行时触发输出过压保护、我们的负载 AFE7921、 电压 为0.9V、电流为4A

请参见下文

 .

我们尝试修改不同的开关频率、尝试300kHz、500kHz、1000kHz、1500kHz、但无法解决这个问题。

我们还尝试 修改 不同的频率补偿、但也无法解决这个问题。

我们也尝试在输出中添加电解电容器来增加 ESR、但这也无法解决这个问题。

我们还尝试在输出端增加 GND 电阻、但也无法解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhansheng:

    您认为第一步电源正常和第二步电源是什么意思? 您能否将原理图和 PCB 布局文件发送给我们? 否则、很难调试。

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请修改组合网络 RC 值、作为第8个引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

       这意味着我们的负载 TI 的 AFE7921具有一个上电序列、第一步是上电0.9V、然后0.9V 电源正常是控制1.2V DC-DC EN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、sincic gong、

        是的、我们也尝试 了修改 不同的频率补偿、但也解决不了这个问题。

    我们的默认原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhansheng:

    1. Pin14 PWRGD 绝对最大电压为6V。 它无法上拉至 Main_12V、因为它会损坏 TPS54821。

    2.如 Sinic 所说、您需要调整环路补偿以使环路更快、从而减少过冲/下冲。 数据表中现有的补偿值适用于3.3V 电压。 需要调节0.9V 或1.1V 电压。 请参阅第8.2.2.10节、或在 TI.com 中下载 PSpice for TI 模型来运行仿真。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy:

               我曾尝试使用 TI WEBENCH 来设计电路、但问题也是一样的

    WEBENCH 设计器在下方、Rcomp 我们没有6.34k、我们使用了6.2k 来代替、而且我们也没有18nF、我们使用了15nF。  而 Rt 使用了100k 作为替代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhansheng:

    您的问题应该是环路响应缓慢、从而导致过冲/下冲。 下面是我的建议。

    添加与 R15 (顶部反馈电阻)并联的220pF 或更高前馈电容。 看看这是否有用。

    2.由于开关频率为1MHz、因此您可以将输出电感更改为1uH 或0.47uH 以加速环路。  

    希望这些帮助、

    谢谢!

    Nancy