This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:没有器件#39;s 封装材料信息、请帮助。

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437675/tps54336a-there-is-no-device-s-package-material-information-please-help

器件型号:TPS54336A

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户需要在数据表中提供 TPS54336ADDAR 封装材料信息、否则他们的工厂无法批准 Rd 进行设计。

请查看我们的数据表第44、45、46页。

我看不到 TPS54336ADDAR (卷带)封装材料信息。

请提供帮助、如果没有此信息、我们将无法在此零件中进行设计。

谢谢

以下三张图片为44,45,46页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    从 TI.com 上可以看到、似乎我们只有 TPS54336ADDA 的 Tube 封装类型:

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI、

    请参见第2列、这是 T&R 封装类型。

    请尽快提供文档。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI、

    客户很难推送我们、请尽快向我们提供文档。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pual

    我会尽快检查。

    谢谢你