请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 工具与软件:
Mike O 建议 从频率设置为同步频率的80%。
如果将从频率设置为同步频率的50%或30%、会发生什么情况?
例如、当 SYNC 频率为400kHz 并且从器件频率为200kHz 或120kHz 时、如数据表中所述、SYNC 频率仍然大于从器件频率的1.8倍。 操作是否会有差异?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Mike O 建议 从频率设置为同步频率的80%。
如果将从频率设置为同步频率的50%或30%、会发生什么情况?
例如、当 SYNC 频率为400kHz 并且从器件频率为200kHz 或120kHz 时、如数据表中所述、SYNC 频率仍然大于从器件频率的1.8倍。 操作是否会有差异?