This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:关于在单模式下使用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438175/ucc28064a-about-using-in-single-mode

器件型号:UCC28064A

工具与软件:

你好。

我们已经设计了一个交错模式的 UCC28064A 电路板、但是我们的客户想要在同一电路板上进行单模式设计。

此问题与所附上一个论坛类似。 答案是在单模式下运行会强制在启动时使用双模、但是如果使用 UCC28064A 在单模式下启动电路、您会遇到什么具体的问题?

此外、该问题是否在启动之外发生?

当我使用 UCC28064A 以单模式运行电路并遇到问题时、能否在论坛上提供支持?

谢谢。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738673/ucc28064a-about-using-only-in-single-phase?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28064A#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuda-San、  

    要在单相模式下连续运行 UCC28064A、请将 PHB 输入连接至 VREF。  这会始终禁用 B 相栅极驱动、启动时除外。  

    为了在最大高压线路输入电压启动时尽可能减少电感器中可能的 CCM 电流、这个特定的工作模式被设计到控制器中。   通常、此器件应使用两个相位。  从高压线的峰值开始时、输出电压接近输入峰值、并且电感器电流可能在下一个开关周期开始之前不会一直退磁到0A。  在几个周期内、在输出电压比输入电压高几伏之前、可能会累积少量 CCM 电流。  然后建立正常转换模式电流。  

    在单相模式(Vcomp < Vphb)下运行时、每个周期的导通时间会自动加倍。  如果在启动时激活单相运行、则导通时间越长、可能会支持建立更高的 CCM。  为了更大限度地减少启动时的 CCM、控制器覆盖了单相模式(仅在启动时)、以缩短栅极驱动器的可用导通时间。   

    如果始终将 PHB 连接到 VREF 以强制实现单相、则仍将驱动 GDB (仅在启动时)、但如果电路板上没有组装开关元件、那么 GDB 信号将不会产生影响。 然而、GDA 将在启动完成后的1/2导通时间时启动开关、因此启动时间可能比两相激活时慢。  

    最后、IC 期望 B 相在启动时有效、但没有 B 相电路、因此不会有 ZCDB 信号。  控制器可能将没有 ZCDB 信号解释为相位故障。  UCC28064A 中发生相位故障的操作是将 CS 输入端的峰值电流限制阈值降低至-0.166V (从-0.200V 降低)。  不会有其他操作。   
    启动完成后、将禁用 B 相路径、并取消相位故障。  将开始单相运行、CS 峰值限制将继续在-0.166V 阈值处运行。  

    如果您在单相模式或任何其他模式下运行 UCC28064A 时遇到问题、TI 可通过此论坛提供支持以解决这些问题。

    此致、
    Ulrich