This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:并联配置电路审阅

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM706A0-Q1, LM70880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438053/lm70880-q1-parallel-configuration-circuit-review

器件型号:LM70880-Q1
主题中讨论的其他器件:LM70880、LM706A0-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我尝试设计一个具有以下规格的直流/直流电路:

VIN = 24V

VOUT=5V

I表皮(max)= 10A

我的设计基于数据表和本文链接的论坛主题。 由于不能选择仿真、因此如果有人能够仔细检查原理图、我将不胜感激。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    请使用 快速入门计算器 确定您选择的 BOM 是否正确。

    此外、我们有该器件的65V/10A 版本(LM706A0LM706A0-Q1)、因此不需要使用两个8A 器件。 如果应用需要、-Q1器件可作为汽车型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息 Ben、它对您非常有帮助。

    假设为单器件运行计算的补偿网络值对于并联配置也有效、这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于10安培版本的器件、我在这里需要一些建议。

    我们的应用需要降低足够的裕度、通常为 I_OUT=5.6安培。 但我们需要它 能够处理高达10-12安培的电流。  

    问题是、对于轻负载、最好使用单个 LM706A0-Q1还是两个并联的 LM70880?

    再次感谢大家、

    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    假设为单器件操作计算的补偿网络值同样对并行配置有效、这是正确的吗?

    是的、是这样。  

    问题是、对于轻负载、最好使用单个 LM706A0-Q1还是两个并联的 LM70880?

    根据效率图、我不得不说、单个器件(LM706A0-Q1)在轻负载条件下的效率高于两个并联器件。 这是因为当您并联使用两个器件时、总系统 Iq 电流(静态电流)会加倍。