This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:在降压或降压/升压驱动器之间进行选择

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923653, TPS922053, TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435954/tps922053-choosing-between-buck-or-buck-boost-driver

器件型号:TPS922053
主题中讨论的其他器件:TPS923653

工具与软件:

我正在设计一个 LED 驱动器、因此我可以调暗 LED 条。 我的 LED 灯带的电压为24V、我正在考虑使用 LED 电源(因为它们更易于供电、并且通常比其他交流/直流转换器更接近、没有任何外露的引线或端子、尤其是在交流器件侧)。  

我想知道在这种情况下(例如 TPS922053)降压驱动器的输入电压与输出电压相等(我不计划将 LED 驱动到100%的亮度、因此 VOUT 应始终低于输入电压)是否有效。 这种情况下是否更适合使用 TPS923653等降压/升压驱动器?

我还想、由于我使用的是驱动器 IC、如果我从 LED 条上移除过孔电阻器会更好吗? 我没有关于 Vf 本身的详细信息、因此我不知道它们的 LED 是什么、但我会假设这会降低总电压、并且如果驱动器要控制电流、我真的不需要过孔电阻器、对吧?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    我们将在下周为您提供最新消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    根据我的了解、市场中的某些24V LED 灯条需要恒压源进行驱动、而且灯条上存在限流电阻器。 TPS922053/TPS923653不是驱动此类 LED 灯带的理想选择。

    如果拆下限流电阻器(我认为这与您提到的"过孔电阻器"相同)。 请更正我的错误。)、那么我认为可以使用 TPS922053来驱动 LED 带。 您应确保输入电压高于 LED 条电压。 (您可以在此 E2E 主题- TPS922055:最大输出占空比(Vin 和 Vout 之间的最小差值)-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛中查看 TPS922053在高 Vout/Vin 比下的行为)。 但是、我不确定这是否是移除这些限流电阻器的适用方法。 您可以咨询此 LED 条的制造商/供应商以了解相关信息。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    LED 条由带有6个 LED 和几个限流电阻器的10cm 段组成(我打算写入偏置、而不是过孔)。 我已经询问但没有收到数据表、但鉴于它的额定电压为24V、我假设每个10cm 段彼此并联、并且每个段本身是6个~3.X 个串联 Vf LED、或者两个串联的3个~6Vf LED (实际上、它每个段有两个电阻器、似乎表明后者)。 我使用 LED 条、只是因为这是获取一组 LED 的一种便捷方式、没有别的了。 我知道它们通常使用恒压源驱动、但我想知道我是否可以使用 LED 驱动器执行相同的操作。

    我可以轻松移除电阻器、因为电阻器是暴露在 LED 条中的。 这将需要一些工作,但它是一个相对较小的长度,因此可以在10-15分钟内完成 我认为、如果移除这些电阻、LED 的电压应该足够低、以使 CSP 的 V 至少为2V、但在我获得 LED 的数据表之前我们无法知道。

    那么、对于所有这些、您是否认为 TPS923653属于降压/升压类型、更适合这种情况、也就是 VIN ~ VOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    我们稍后将为您提供更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    很抱歉迟到了响应。

    除非您需要高调光精度、否则我会推荐 TPS922053、因为这样可以在这种情况下轻松进行设计。

    此致、

    Steven