This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:CHG FET 在自主模式下自行开启和关闭

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437254/bq76952-chg-fet-turns-on-and-off-on-its-own-in-autonomous-mode

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我已经使用 BQ76952开发了一个具有高侧 FET 和低侧电流感应功能的定制电路板。

我已经配置了 VCELL_MODE、平衡参数和截止电平。 我已经使用 FET_EN 寄存器启用了自主 FET 控制。

我已经测试了一个充放电周期、BMS 运行良好、需要时切断电源并给出适当的电流读数

但是、在 RELAX 状态下、当输出终端打开时、我注意到 CHG FET 会自行开启和关闭。 我已将 LED 配置并连接到 DDSG 和 DCHG 引脚、我可以直观地看到它。 DSG FET 保持导通状态。

这是否正常? 我已经扫描了所有安全状态和警报寄存器、没有发出标志。  请引导我了解这种行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mrinal、

    这听起来可能是器件的体二极管保护功能。 它有助于保护 CHG FET 免受损坏。 第5.2.3.1节 FET 配置 BQ76952技术参考手册 详细介绍了此特性。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据手册、如果其中一个 FET 由于故障或处于睡眠状态而处于关断状态、而二极管电流超过限制、假设50mA 将开启。 当二极管电流降至50mA 以下时、如果故障情况仍然存在、它将再次关闭。 这是否意味着没有故障时它不会关闭?

    在本例中、BMS 处于弛豫状态。 没有故障。 如果电流是0A、两个 FET 应该都导通、对吧?

    在 BMS 中、输出端子开路时、-5mA 的空闲电流在-40mA 周围波动。 根据我的理解、由于没有故障、两个 FET 应该都保持导通。 如果出现故障、假设选择 COV、那么 CHG FET 将关断。 在这种情况下、如果放电电流大于50mA、则 CHG FET 将开启。 同样、如果存在 CUV 故障、DSG FET 将关断并在充电电流大于50mA 时再次导通。 正常情况下、两个 FET 都应导通。

    我的理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mrinal、

    如果 FET 在通过体二极管保护功能导通之前已经关断、则在故障仍然存在时、它将重新关断。  

    两个 FET 都应该正常导通、除非您发送关闭命令或器件进入特定模式。 例如、如果中的 SLEEPCHG 位未置位 Settings:FET:FET Options:SLEEPCHG 、当 DSG FET 启用时、该部件将在 SLEEP 模式期间禁用 CHG FET。 如中所述 第5.2.2节"高侧 NFET 驱动器" 展示了 BQ76952 TRM的一些特性 手动控制。  

    您是否介意检查该位以查看它是否已启用?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLEEPCHG 默认设置为0、系统处于睡眠模式、如电池状态寄存器位15中的检查所示。

    将 SLEEPCHG 设置为1后、CHG FET 现在会持续导通。

    感谢您帮助我解决这个问题。