This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:监控和 MONIN 电压

Guru**** 2892890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437330/tps61391-monitor-and-monin-voltage

器件型号:TPS61391

工具与软件:

您好!

我正在研究一个基于此供电的应用、 我希望能够利用监控器和保护功能来提高应用的安全性。
想法是通过 APD 引脚为应用供电、并利用 Ishort 保护功能和监视器。
但是、阅读数据表和示例原理图时、在如何使用监控器功能方面我有点困惑。

据我了解、MON1和 MON2都是从 MONIN 提供电流。 在示例应用中、MONIN 连接至高压 VOUT。 另一方面、AVCC (监控器功能的电源)连接到低电源、例如3.3V。
从低压源(3.3V)灌入监控器电流对于相同的结果将高效得多。 为什么建议改用更高的电压? 是否可以使用与 MONIN 相同的 AVCC 电压?

同样、在评估板的原理图中、为监测器使用了 R 值3k Ω。 如果 APD 电流为1mA、这将足以使 MON1超出其范围。 我发现这个奇怪。
APD 偏置应用通常需要的电流可能要低得多?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     安德烈、您好!

    [quote userid="571113" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437330/tps61391-monitor-and-monin-voltage 通过低压源(3.3V)灌入监控器电流获得同样的结果要高效得多。 为什么建议改用更高的电压? 是否可以使用与 MONIN 相同的 AVCC 电压?

    APD 应用通常需要45V、60V 甚至更高的高电压。 因此、APD 引脚用于输出。 此外、除了逐周期峰值电感器电流外、只有流出 APD 引脚的电流才受 ISHORT 监控和保护。   

    AVCC 是输入引脚、用于为电流镜控制块供电。

    [quote userid="571113" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437330/tps61391-monitor-and-monin-voltage 类似说明:在评估板原理图中、监视器使用了3k Ω 的 R 值。 如果 APD 电流为1mA、这将足以使 MON1超出其范围。 我发现这个奇怪。
    APD 偏置应用通常需要的电流可能要低得多?  [报价]

     APD 偏置应用中的常见电流为几毫安。 MON1引脚上的电压将被内部钳制在2.5V。 当 APD 电流相对较高时、可以使用 MON2引脚电压进行监测、只要 MON1/2电阻器具有相同的电阻即可、即 MON1引脚电压的1/4。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了回答我的问题、是否可以从低电压(例如 AVCC)为 MONIN 供电? 这将实现高得多的功效、这在我的应用中也很重要(因为我们为镜片灌入的电流大小相同、但电压轨较低)。

    感谢您澄清了 MON1和 MON2的行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     安德烈、您好!

    AVCC 是输入引脚。 它无法为 MONIN 供电。

    我想您的意思是通过用于为 AVCC 供电的电压源来为 MONIN 供电。 如果是、我认为答案是肯定的。 但请注意、如果 MONIN 由低电压源供电、则 APD 引脚上的电压会稍低一些。  

    您的应用偏置 APD 所需的电压是多少?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 在我的应用中、我不会 真正偏置任何 APD、但我有类似的负载要求。  我在 整体输出电压方面更加灵活。 我们需要大约50V、最好是60V 或70V、但我们对潜在压降不是很敏感。 更低的电压只会影响我们系统的最大工作范围、而不会影响其性能。

    由于此应用对功耗敏感、因此我希望使用与转换器输入相同的电源(在5V 到3.3V 的范围内)为 MONIN 供电。 这样、电流监视器的消耗比高压电源供电时少~10倍。

    APD 上的电压会下降多大? 数据表仅提供 20V 至85V 范围内 V_MONIN 的信息、很难通过查看方框图来判断具体情况...

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     安德烈、您好!

    很抱歉、我仍对您的应用感到困惑。  

    我们需要大约50V、如果是60V 或70V、则更好、但我们对潜在跌落不是很敏感

    您说过所需电压为50V 或更高。 如果您通过 5V 和3.3V 之间的电源为 MONIN 供电、APD 引脚上的电压将降低约2V、那么如何为您的负载供电?

    您能否针对您的应用绘制一个简单的原理图概念? 还请在此处标记您的负载所需的最小电压。

    谢谢你。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    APD 处的电压将低于什么值? 它是比 MONIN 上的电压低2V 还是比升压电压低2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    仅将 MONIN 引脚连接至 VOUT、APD 是否具有高电压、例如50V 或更高电压。

    MONIN 引脚可以被视为 APD 的电源、它不是在内部连接到 VOUT。 我想这就是我们困惑的原因!

    我只需绘制一条从 VOUT 到 MONIN 再到 APD 的电源路径、供您参考。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、答案显然是肯定的。 我想 MONIN 这个名字让人困惑、我把它与显示器联系起来、但实际上它指的是 APD 电源路径。

    现在很清楚、谢谢。