This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:LM5066I GUI 读取问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435749/lm5066i-lm5066i-gui-reading-question

器件型号:LM5066I

工具与软件:

你(们)好

我的客户遇到如下压降问题。

LM5066I 能否在恢复后记录故障事件?

因为它们在100ms 内发生此问题。 我想如果我们不能准时阅读活动。 我们不知道什么是真正的问题。

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    当故障消失时、报警器将复位。 确切问题是什么?

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kunal

    我在上一篇文章中提到过。 故障只会在很短的时间内发生。

    我担心的是我无法按时记录失败情况。

    或者 SMBA 引脚警报是否发生。 MCU 立即读取 I2C CLK 和数据。 我们可以读取正确的故障消息?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    让我来检查一下、然后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    如果器件检测到它是故障、则 SMBA 引脚将变为低电平。 在我们发出清除故障命令之前、它将保持低电平状态。 客户是否在探测 SMBA 引脚?

    此致

    Kunal Goel