This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:TPS923652

Guru**** 2596605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436351/tps923652-tps923652

器件型号:TPS923652

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在 LCD 背光控制设计中使用了 TPS923652 IC、LCD 背光的额定值为270mA 最大电流 和正向电压9.6V。

由于每个设计都遵循了所有步骤、  即使无法达到所需输出、也会因技术方面的疑问而经过论坛。

所需输出、 以 使用 PWM 信号控制 TFT 显示屏的10%至90%的亮度(也已尝试 PWM 调光和混合调光)。 在我们的设计中、我们已经厌倦了降压/升压和升压、因为我们有24V 的电压、并逐渐降低到5V。 已尝试使用5V 升压电源和24V 降压/升压电源。 C95为1nF。

升压电路工作正常、没有任何问题、但5V 稳压器的问题会发热、因此尝试了降压/升压。

面临的问题:-在 CC 模式下使用时、输出电流不恒定、显示闪烁。

请查看随附的原理图、并通过将反馈电阻更改为680K 和91K (44V (9.6V LED 正向电压和28V 最大输入电压)来更改降压/升压转换器。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lingesh:

    我们的专家将稍后给您回复,感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播、等待解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lingesh:

    因此、  在 Vin = 24V、V_LED = 9.6V、Iout (max)= 0.4A 的情况下、在降压/升压连接中、您目前在使驱动器正常工作时会遇到一些问题。 我对吗?

    [报价 userid="630417" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436351/tps923652-tps923652 ]]请查找随附的原理图并通过将反馈电阻更改为680K 和91K (44V (9.6V LED 正向电压和28V 最大输入电压)来更改降压/升压转换器。

    680K 和91K 电阻是指什么?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    是的、您的是正确的、根据已尝试(已连接)的数据表电路、显示未打开。 (将阴极连接至 Vin)

    然后尝试将 LED 的阴极接地、显示器已打开、但无法控制调光效果和电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lingesh:

    然后尝试将 LED 的阴极接地、显示器正在打开但无法控制调光效果和电流。

    您无法在升压连接中连接24V 电源和9.6V LED。因此始终有一条来自 Vin、电感器、肖特基二极管、检测电阻、LED 和接地端的电流路径。

    是的、您的回答正确、根据已尝试(已连接)的数据表电路、显示未打开。 (将阴极连接至 Vin)

    "哪种显示屏未打开"是什么意思

    另请说明680K 和91K 电阻器。 它们指的是什么?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试将该降压/升压器件用于 TFT 显示屏(WF70A2SIAGDNN0) 背光、680K (R189)和91K (R192)是 OVP 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lingesh:

    您设计 OVP 电阻分压器的方法有误。 请参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 OVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 (屏幕截图如下所示。)

    注意有关"降压-升压连接"的内容。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。  

    我考虑了最大输入电压28V 和 LED 正向电压9.6V、因此总电压为37.6、考虑到电阻 Rovp1 680K 和 Rovp2 20K 的变化、我能够实现所需的输出。

    当我进行测试时发现、LED 电流恰好在9.6V 至9.7V 输入电压(Vin)处大幅增加 、是否有任何特殊原因、因为此电路具有降压/升压功能。?、因此也应该用作升压功能。

    最好的解决方案。

    我已根据此附加图像连接了 LED。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lingesh:

    [报价 userid="630417" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436351/tps923652-tps923652/5510289 #5510289"]进行测试时发现、LED 电流大幅提升至9.6V 输入电压(Vin)、 是否有任何特殊原因、因为此电路是降压-升压电路??、所以也该用做升压电路。

    请具体说明具体情况。 如何将输入电压从9.6V 增加到9.7V?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    开始从24V 下降0.1V 阶跃、直到9.8V 器件正常工作、低于9.7V 时器件不提供所需的电流。 在9.7V 至9.6V 时、器件消耗的电流很大、TFT LCD 亮度将是最大值

    因为显示屏的正向电压是9.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lingesh:

    当 Vin 低于9.7V 时、您可以测量输出电流吗? 器件此时是否有任何切换行为?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。  

    9.7V 下的开关行为是散射的(意味着不正确、它会发生变化)、并且电流达到400mA、显示将不接受(显示的最大电流为270mA、因此 R sense 为0.73欧姆(3个2.2欧姆的并联电阻))。

    低于9.6V 时、 开关行为仍然是散射的、电流降至131mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lingesh:

    我们稍后将为您提供更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    肯定会等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lingesh:

    在进行测试时、您会向 EN/PWM 引脚和 ADIM/HD 引脚输入什么信号? 在电路板上修改了哪些元件(与上面所示的原理图不同)?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    20kHz (占空比为10%至90%)方波至 PWM 信号、ADIM/DP 引脚保持高电平(模拟调光)。

    请查找最新更新的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lingesh:

    我发现您错过了 C_sense 电容器。 请参阅 数据表中的第9.2.2.2.5节"其他外部元件"选择。

    请添加此电容器、看看它是否有用。

    此致、

    Steven