This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:输出电压调节

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437799/lm3644-output-voltage-adjustment

主题中讨论的其他器件:TPS92201

您需要询问 LM3644TT LED 驱动输出电压的调节逻辑、这是否适合我们现在所需的场景? VIN>VIN?会发生什么情况 VOUT?  VOUT 是否类似于 BYPASS 模式?   (到驱动器芯片的输入电压介于3.3~4.6V 之间、需要双通道驱动、每个通道电流可以是300mA、灯上的导通电压为3V 左右)


2.如果降压改成 BUCK 型、没有合适的型号推荐(网站没有看到两个通道、即降压驱动的低压输入)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、  

    很高兴为您提供帮助!

    请问此应用的终端设备是什么?  

    当 VIN > VOUT 时、LM3644TT 可在 PASS 模式下工作。 这样就像是线性解决方案。 HSD FET 将始终处于导通状态、电流源上将具有压降。  

    2.对于降压型 LED 驱动器、我们现在只有单通道器件。 我推荐非常适合您的应用的 TPS92201。 它具有比 LM3644TT 解决方案更高效率的优势、但您需要两个电感器。  

    请分享您的电子邮件地址吗? 我可以更好地为您的问题提供支持、并通过电子邮件帮助您选择合适的器件。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。