This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:设计审查

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19532Q5B, TPS23523, TPS23523EVM-863, CSD19535KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435695/tps23523-design-review

器件型号:TPS23523
主题中讨论的其他器件:CSD19535KTT、CSD19532Q5B

工具与软件:

您好!

我的客户请求 TI 对 TPS23523设计进行审核。

请查看以下内容:

e2e.ti.com/.../TPS23523_5F00_review_5F00_241108.pdf

问题1。  请检查该客户的电路是否有问题。

问题2:  TPS23523EVM-863用户指南列出了电流限制设置为12.5A。  根据 EVM 的电路设计、ICL1 = VSNS、CL1/RSNS = 40mV/2m Ω= 20A。 请告诉我们如何计算12.5A。

问题3。  EVM 的 SNS 引脚通过100 Ω 连接到 VEE。 请告诉我们为什么需要此连接。

问题4。  您能否告知下面的 PGB 引脚连接电路是否正常?

问题5.  根据100W 负载、是否可以将连接到栅极的 FET (CSD19535KTT)更改为连接到 GATE2的 FET (CSD19532Q5B)?  对于这一点、除了 FET 的功率和电流之外、是否还有其他需要考虑的因素?

提前感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  JH:

    我会在下周早些时候审查并回来。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    感谢您的帮助。 如果您能分享有关客户咨询的更新、我将不胜感激。

    BRS、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  JH:

    1a)原理图看起来没有问题

    2A)如果我们离开 PROG 引脚、器件会将 VSNS、CL1设置为25mV、得出12.5A  

    3A) EVM 中的 R12和 R17形成一个分压器、以减少器件检测到的有效感应电阻。  

    Rsense 有效值= R21 * R12/(R12+R17)

    4A)如果使用 PGB 控制下游负载、请根据 EVM 原理图使用

    5A)由于它是5A 设计、因此您可以使用较低的 SOA FET。 请使用设计计算器验证设计

    此致、

    Rakesh