This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:是否有具有输入电压为48V 且功能与 LMR38020类似的控制器(使用外部 FET)?

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38020, LM5145, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436790/lmr38020-is-there-a-controller-using-external-fets-with-vin-48v-and-similar-functionality-as-lmr38020

器件型号:LMR38020
Thread 中讨论的其他器件: LM5145LM5148

工具与软件:

您好!

我计划在降压转换器应用中使用 PWM 控制器、并使用外部 FET。 以下是所需的规格:

输入电压:48-52V
输出电压:12-36V
输出功率:1W-24W
Fsw:100K-1MHz

我正在寻找一个具有外部引脚的控制器(使用外部 PFM)、通过该引脚、我可以设置阈值、以便在轻负载时自动进入 SKIP/FET 模式。 TI 是否有支持这些选项的控制器?

我之前正在查看 LMR38020、但它没有针对我的应用进行优化。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    据我所知、我们没有一个器件具有可用于设置最小峰值电流限制的引脚。 通常在零件定义期间选择一个值。 如果您一般在寻找控制器、可以通过以下筛选器找到:

    https://www.ti.com/power-management/acdc-dcdc-controllers/products.html#1129=Buck&238max=30%3B700&

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  
    感谢您的及时响应。  

    具体来说、我要寻找一个控制器、该控制器允许转换器在我的应用的 PFM 负载周围进入100mA /跳跃模式。  
    我确实找到了 LM5145、它执行二极管仿真、但我不确定 LM5145是否会在轻负载时降低开关频率以提高效率。 如果是这样、那么在二极管仿真中绘制 Iload v/s 频率图将会很好、以优化设计。  

    我希望得到您的帮助。  

    此致!  
    高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    通常采用 PFM /跳跃模式时、开关频率会在轻负载时下降、因为它会发出脉冲、直到输出电压比调节后的目标电压高一定的阈值、然后它将停止开关。 我不确定这张图是否已表征、我将在应用工程师中为其循环演示。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard、他会很有帮助。  

    此致!  
    高级  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    LM5148 80V 峰值电流模式控制器是实现高轻负载效率的理想选择。 PFM 中的峰值电流是电流限制设定值的五分之一(但不可调节)。 例如、如果电流限制设定值设置为额定输出电流的125%、则 PFM 中的峰值电流为负载的25%、这意味着 Iout 为12.5%。

    此致、

    TIM