This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:热插拔适配器时的浪涌电流

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431564/tps23753a-inrush-current-when-hot-plugging-adapters

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:TPS23730

工具与软件:

嗨、团队:

以下应用手册指出、在通电且流过适配器的浪涌电流过大的情况下、热插拔适配器通常不是问题。

https://www.ti.com/jp/lit/an/slva306a/slva306a.pdf

为什么这不是问题?
另外、在我的实验中、100A 的浪涌电流也在流动。
EVM 二极管的额定电流为50A、我想知道这是否会成为问题。
我想知道应用手册中的"无问题"是否意味着它作为 PoE IC 不会损坏、或者如果二极管连接正确、也不会出现问题。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您发送编修! 我会查看您的问题、并在5个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的答复。
    我有点着急、所以我会尽快等待你的答复。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    PCB 覆铜厚度和元件选择将会产生影响。 大多数电容器可以这样处理高瞬态电流。  您可以使用一些线路电感器来降低峰值电流。  

    在添加10uH 电感器后。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的答复。

    Unknown 说:
    我想知道应用手册中的"无问题"是否意味着它不会作为 PoE IC 损坏、或者如果二极管连接正确、就不会有问题。

    这是否意味着二极管可以在大约100A 的电流下流动、而不会对 PoEIC 造成任何问题或损坏?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的答复。
    我现在明白了。
    请告诉我另外一点。
    我已将 TPS23730的分类检测电阻设置为作为 IEEE802.3bt 6类运行
    如果在 TPS23730的分级检测电阻设置为作为 IEEE802.3bt 6类运行时、PSE 侧协商使用2线对 IEEE802.3bt、那么是否无法协商?

    使用上述类别设置、支持 IEEE802.3at 的 PSE 可以正常协商。
    但是、当可作为 IEEE802.3bt 标准在 PSE 和 PD 之间插入而在2线对模式下运行的扩展器时、TPS23730无法协商。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    PoE 团队已辞职、下周二将再次访问。 请期待您的回复延迟、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    此案例的状态如何?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    理论上、标准 BT PSE 应该能够握手并进入电源降级模式。 您能告诉我您使用的是哪个 BT PSE 吗?   

    请参阅以下有关功率降级的链接:

    https://www.ti.com/video/5786317242001

    e2e.ti.com/.../faq-poe -理解-电源-降级

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的答复。
    我现在明白了。
    验证后、我怀疑扩展器有问题、但我会将仅用于确定的部件发送给您。

    扩展器:DEPX-G3BTS (DIATREND)
    PSE:TL-POE170S (tp 链接)、PSEMI-9601GC/AC (PD)

    此致、
    柳。