This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用 bqStudio 校准器件

Guru**** 2390360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427888/bq76952-calibrating-the-device-using-bqstudio

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

背景:

通过深入探索 E2E 论坛、我发现由于 TI 的 专有/内部库"bqcomm"、"BQ769x2校准和 OTP 编程指南"中提供的 python 脚本无法按原样使用。 因此、我们已经决定使用 bqStudio 软件来执行电池组电压、电池组电压和电池组电流校准。

问题:

1.是否有介绍如何使用 bqStudio 执行校准的单独指南?

2.对于电压校准、如果我只想校准电池组电压和电池组电压、是否应该在相应字段中输入施加的电压、然后点击"Calibrate Voltage"按钮、将所有其他字段留空?

3.为了使 bqStudio 能够检测到器件、该器件是否需要保留其默认 I2C 地址? 我们的 BMS 具有两个 BQ76952芯片、其中一个将在 OTP 过程中分配新地址。 考虑到这一点、我是否应该在通过 OTP 更改 I2C 地址之前执行校准、而 bqStudio 仍然可以检测到两个器件?

此致、

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    1. 第3.7节校准 提供了使用 bqStudio 进行校准的简要指南。 我们在之前的论坛上还发布了以下博文、可帮助您: BQ76952:电压增益校准

    2.这应该是好的。

    3.为了使 bqStudio 能够自动检测器件、需要保留默认的 I2C 地址、但是可以手动设置器件地址。  但是、我们建议在连接 bqStudio 之前更改其中一个引脚、这样就不会混淆 bqStudio。  

    第2.1节数据通信 具有高侧 N-MOSFET 的堆叠式 BQ769x2的设计注意事项 应用手册中简要介绍了这一点、可能会很有用。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的答复。 浏览完您提供的链接后、我提出了一个有关电芯电压增益校准的后续问题:

    根据后 BQ76952示例校准代码示例中的一个响应、似乎需要使用 BQSTUDIO 的"Command Sequence"选项卡 、而不是"Calibration"选项卡来执行电芯电压增益校准。 是这样吗?

    执行电芯电压增益校准的理想方式是否是根据《BQ769x2校准和 OTP 编程指南》中所述的内容将命令序列保存为文件并在使用的所有电芯中重复使用该序列?

    此致、

    李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    如果您要执行1点校准、bqStudio 的 CALIBRATION 选项卡很不错。 对于某些客户而言、这是可以接受的。  

    为了获得最佳精度、您需要执行2点校准、这意味着您必须  使用两个电压点手动找到增益/失调电压(使用校准应用手册作为参考)。 这可以通过 bqStudio 或 MCU 来完成、无论您喜欢哪个都可以。  

    命令序列实际上并不是必需的、除非您希望自动执行中所示的一些步骤 第2.2节"电芯电压增益校准" 来收集数据。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我来了解一下这个过程。

    此致、

    李京宰